This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62125的热性能数据

Guru**** 2505735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828342/thermal-data-of-tps62125

主题中讨论的其他器件:TPS62125

我们有关于 TPS62125的问题。

我们需要了解有关 TPS62125的允许功耗的热数据。

你有数据吗?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、Takahiro Nishizawa、

    您可以在数据表第6.4节中找到详细的热性能信息。 您还可以使用 WEBENCH 在所需的工作条件下计算损耗和温度。  

    此致、

    Juergen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我们的客户计算 PD (允许的功率耗散)。

    VIN=6V

    Vout=2.56V

    IOUT-0.1A

    PD=0.344

    我们需要知道 PD 的降额。

    请在以下条件下向我们显示图形。

    你有数据吗?

    我们认为、随着温度(X)升高、PD (Y)会下降。

    (图表)

    X:Ta (℃)

    Y:PD (W)

    如果您没有该图、请在以下条件下向我们显示 PD (允许的功率损耗)。

    VIN=6V

    Vout=2.56V

    IOUT-0.1A

    PD=0.344

    TA=50℃

    4层电路板

    铜箔占用面积:6.28m㎡

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、Takahiro Nishizawa、

    我不理解您在这里尝试计算的值。

    如果我只是将您的数据放入 webench 中、我会得到24.16mW 的 IC PD。 这意味着 IC 结温升高1.58°C、也可通过 webench 计算得出。 正如您在数据表中的建议工作条件中所读出的、该器件的额定工作结温最高可支持125°C 的输出功率、因此不需要考虑降额。 您的设计甚至不接近。  

    您可以在应用手册中找到有关如何使用热参数的更详细说明、该应用手册链接在数据表第6.4节表格下方的脚注中。

    此致、

    Juergen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    我们有关于 TPS62125的新问题。

    我们可以在数据表第4页中找到 RΘja。

    请告诉我们 JEDEC 热性能信息的状况。

    JEDEC 高 k 还是 低 k?

    JESD 51-7或 JESD 51-3?

    热信息的值在高 K 和低 K 之间变化了多少?

    High-K 是4层电路板、而 Low -k 是1层电路板。

    这种理解是否正确?

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、Takahiro Nishizawa、

    数据表中的 RΘja 是为 JESD51-7中定义的 JEDEC 高 k 电路板定义的。  RΘja 对于 JESD51-3中定义的 JEDEC 低 K 电路板、不可用。

    请检查 JEDEC 标准以了解电路板几何形状和层叠。 JEDEC 在网上提供它们供下载。  

    此致、

    Juergen