主题中讨论的其他器件: TPS61089
尊敬的先生:
我使用 MC34063A 作为升压转换器模式。 我的输入电源来自电池(3.7V、1500mA)、我需要具有200mA 电流的12V 输出。 我遵循了数据表中显示的典型应用电路。 根据数据表中的公式、我计算了所需输出的所有值、但当我组装时、它的电路不仅提供80mA 输出。 有人能帮我解决这个问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我使用 MC34063A 作为升压转换器模式。 我的输入电源来自电池(3.7V、1500mA)、我需要具有200mA 电流的12V 输出。 我遵循了数据表中显示的典型应用电路。 根据数据表中的公式、我计算了所需输出的所有值、但当我组装时、它的电路不仅提供80mA 输出。 有人能帮我解决这个问题吗?
尊敬的 Avish:
1. 您能否分辨电路中使用的 RSC (IPK (6)和输入电压(7)之间的电阻器)的值:0.15欧姆
2.您能否发布所用电感器的规格、如果是 COTS 电感器、请添加指向数据表的链接
https://www.mouser.in/ProductDetail/Bourns/SRR1210- 271M?QS=%2Fha2pyFadugwAu%252BkJMGkW%252Bbjmbyf3Q4LqBzF9ImD9h2jcINGoH6UQa%3%3D
此致、
Dilrosh
尊敬的 Dilrosh:
刚刚检查了 RSC 值。 0.15欧姆将不适合您的应用。
使用 www.ti.com/.../mc33063a.pdf 中的表9.2.1.2
您的电感器仍会饱和。
谢谢、此致、
Avish
[引用 user="Avish Gupta"]
尊敬的 Dilrosh:
另一个基本缺陷、
VCC = 3.3V
Vsat = 1-1.3V
Vdiode = 0.4 - 1V
Vth = 1 - 3V
要打开 FET,Vgs>Vth
VGS = VCC-VSAT-vdiode、这可能足够、也可能不足够 、具体取决于组件差异。
您可以实现的最坏情况 VGS 为1.9V、最坏情况为1V
谢谢、
Avish
[/报价]
此外、即使在 VGS 为10V 时、Rdson 也为50欧姆
尊敬的 Dilrosh:
开关峰值电流远高于200mA 输出电流的最大额定值。
使用 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/mc33063a.pdf 中的表9.2.1.2
峰值电流大于2600mA!
您可能还需要为此应用使用外部开关。
谢谢、此致、
Avish
尊敬的 Dilrosh:
很抱歉、我的末尾有一些计算错误 电流不会高达2.6A。 我不小心将22而不是12放入计算器。 很抱歉。
如果我获取90%的效率并将开关电流峰值设置为1.5A (LIMIT)、那么我的输出电流将为200mA。
但再说一次、在1.5A 时、您提到的电感器会趋向饱和、因此需要更高的开关电流。
很抱歉、我的计算错误、请确保您的电感器不会饱和、并检查 mc34063的典型效率值。
谢谢、
Avish