This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ25700A 没有充电电流

Guru**** 2796755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851481/bq25700a-bq25700a-does-not-have-charge-current

器件型号:BQ25700A

你(们)好

 使用 TYPEC 充电器、当前通信协议正常、VCC_TYPEC 具有14.5V 电压、插件充电器芯片的第四个引脚检测电平变化、VCC_SYS 电压和电池电压(7.4v 锂电池)始终相同、电池无法充电、捕获的寄存器设置如下。

REG0x12:0x20e

[19.152512] REG0x14:0x9c0

[19.156164] REG0x15:0x2220

[19.160078] REG0x30:0x210

[19.163633] REG0x31:0x2b7

[19.167029] REG0x32:0x0

[19.170579] REG0x33:0x4a54

[19.174062] REG0x34:0x8100

[19.177917] REG0x35:0xe0ff

[19.181461] REG0x20:0xa010

[19.184952] REG0x21:0x0

[19.188600] REG0x22:0xa00

[19.192077] REG0x23:0x2a00

[19.196183] REG0x24:0x0

[19.199629] REG0x25:0x0

[19.202867] REG0x26:0x88a1

[19.206783] REG0x3b:0x200

[19.210261] REG0x3c:0xa00

[19.214273] REG0x3d:0x0

[19.217630] REG0x3E:0x1800

[19.221137] REG0x3f : 0xa00

[19.224959] REG0xfe:0x40

[19.228629] REG0xff:0x51

请提供一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Start:

       看起来您处于 SYS_OVP 中并关闭转换器。 请将 REG20[4]=0设置为清除 SYS_OVP 以开始充电。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复

    以下状态仍无法充电

     [699.031162]
    [699.031162]========================================
    [699.037811] REG0x12:0x20e
    [699.041310] REG0x14:0x9c0
    [699.045236] REG0x15:0x2220
    [699.048823] REG0x30:0x210
    [699.052515] REG0x31:0x2b7
    [699.056432] REG0x32:0x0
    [699.060036] REG0x33:0x4a54
    [699.064041] REG0x34:0x8120
    [699.068151] REG0x35:0xe0ff
    [699.072152] REG0x20:0xa400
    [699.076152] REG0x21:0x0
    [699.079675] REG0x22:0x2800
    [699.083605] REG0x23:0xa500
    [699.087489] REG0x24:0x0
    [699.091105] REG0x25:0x0
    [699.094497] REG0x26:0x4447
    [699.098392] REG0x3b:0x200
    [699.102170] REG0x3c:0xa00
    [699.106158] REG0x3d:0x0
    [699.110147] REG0x3E:0x1800
    [699.113890] REG0x3f : 0x2800
    [699.117651] REG0xfe:0x40
    [699.121453] REG0xff:0x51
    [699.125172]电池充电电流:0mA
    [699.130152]电池放电电流:0mA
    [699.135258] VSYS 电压:7232mV
    [699.139481] BAT 电压:7424mV
    [699.143529]设置 CHARGE_CURRENT:2496mA
    [699.148359] MAX_CHARGE_VOLTAGE:8736mV
    [699.153105] INPUT_VOLTAGE:3200mV
    [699.157452] INPUT_CURRENT:2000mA
    [699.162123] MIN_SYS_Votage:7168mV
    [699.175366]状态:
    [699.177495] AC_STAT:1.
    [699.179991] ICO_DONE:0
    [699.182454] IN_VINDPM:0
    [699.185022] IN_IINDPM:0
    [699.187568] IN_FCHRG:1.
    [699.190049] IN_PCHRG:0
    [699.192510] IN_OTG:0
    [699.194809] F_acov:0
    [699.197091] F_BATOC:0
    [699.199474] F_ACOC:0
    [699.201756] SYSOVP_STAT:0
    [699.204482] F_LATCHOFF:0
    [699.207113] F_OTGOVP:0
    [699.209578] F_OTGOCP:0
    [699.212040]

    BQ25700A 不能由 PD 充电器充电、可以使用5V 充电器。

    当插入 PD 充电器时、充电器始终输出最高的充电器电压、例如18W 充电器、输出12V。

    我们使用 两节锂电池、是 硬件 问题 还是 软件问题。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

      上述状态是否基于 PD 充电器读回?  您的意思是 PD 充电器功率额定值为18W、最大输出电压为12V 吗?

      您从回读 VSYs=7232mV、VBAT=7424mV 的状态中看到的"充电器始终输出最高的充电器电压"、我对此感到困惑。  

    VBAT>VSYS 表示电池正在补充系统。 此测试的系统负载是多少?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、