This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610985EVM-782:TPS610985

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610985, TPS61098, TPS610987

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852480/tps610985evm-782-tps610985

器件型号:TPS610985EVM-782
主题中讨论的其他器件:TPS610985TPS61098TPS610987

大家好、

我们有一个电源、在大约20-30uA 的电流下提供1.5V 电压。 我们希望将此电源调节至1.8V、因此我们正在考虑在 低功耗模式下使用 TPS61098X 器件。

我们正在使用 TPS610985 EVM 进行一些测试、但在无负载条件下、在低功耗模式下无法在 VMAIN 节点获得3.0V 电压。 VMAIN 节点电压高达1.3V 至1.4V、并再次开始降低电压。 在本例中、观察到的输入电压为0.42V、VMAIN 稳定在0.4V。  

芯片组的启动电源/电流要求是什么?

我们永远不会在工作模式下使用该器件、在这种情况下、我们  的应用中是否最好考虑 TPS61098和 TPS610987、因为在低功耗模式下、VMAIN = 2.2V?

VIN 引脚的串联电阻的最大值和 MODE 引脚的下拉电阻的最大值分别是多少?

谢谢、

Nimesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimesh:

    请检查设置。 我想知道电源是否有足够的启动能力。 它需要一些更大的电流在启动期间为 Cout 充电、如果它没有足够的电流能力、它可能会使电源大幅下降。

    此外、我想知道 TPS610985仅调节3V。 那么、您将如何获得1.8V?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    VIN 引脚的串联电阻的最大值和 MODE 引脚的下拉电阻的最大值分别是多少?

    如果 VIN 为1V、您能否提供确切的启动电流值?

    我们的器件需要最低1.8V 的电压、我们也可以使其在3V 下工作。 TPS61098X 是我们能够识别的最佳器件。  

    我们的电路与其他公司的其他升压稳压器一起工作、这些稳压器的规格几乎相同。 我们正在尝试使其与 TPS61098X 配合使用。  

    您是否建议在 EVM 的输入或输出节点处添加额外的电容?  

    谢谢、

    Nimesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimesh:

    输入电压或模式引脚没有确切的电阻值。 您可以使用 Vin 引脚的泄漏电流或静态电流进行检查。

    对于 Vin,(Vinput-Vin_min)>Iinq_Max *Rin。 而 Vin_min=0.7V、Iinq_max=4uA。 对 MODE 引脚的计算类似。

    对于启动电流、我们没有确切的值、因为它将随不同的电感、电容和 容差等而变化。 您可以在 EVM 上进行测试、以获取典型值 供参考。  

    较大的输入电容可能会使浪涌电流变得平滑。 在降低输出电容的同时、也会有助于降低浪涌电流。 但请检查输出电压纹波和稳定要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    我们对 TPS610985 EVM 进行了一些测试、并观察到在空载条件下、器件在启动期间需要20mA 100ms、初始尖峰为37.4mA。(VIN=1V、VOUT=VMAIN=3V、低功耗模式)这是在空载条件下、请参阅所附图像。 此观察结果是否正确? 我们如何降低启动电流?

    谢谢、

    Nimesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimesh:

    启动是正常的、因为即使没有负载、它也需要为输出电容充电。  增大 Cin 的值并减小电感值、Cout 可能会有所帮助。 但要注意环路稳定和纹波。

    您为什么要减少它? 因为37.4mA 的尖峰对于一般应用来说足够小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimesh:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢~