This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24292I:电池未充电、STAT LED 完全打开

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24292I, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165085/bq24292i-battery-is-not-charging-and-stat-led-fully-on

器件型号:BQ24292I
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

尊敬的 TI 团队:

我已经为 IS、2P、6000 mAh 锂离子电池完成了基于 BQ24292i IC 的电池充电器 PCB。 在进行一些更改后、我使用用户指南 SLUUA14C 原理图设计了电池充电器原理图。 对于各种 VBUS 电压(5V-15V)、我在 SYS 引脚上接收到了最小系统电压的必要输出。 但是、即使我的 Ce/引脚已接地以进行充电、我的电池也不会充电、STAT 亮起。 STAT 引脚 LED 也不闪烁(这意味着无故障条件)。 请支持我 解决电池充电问题。

谢谢你

此致。

Muhammed Rafi C K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Muhammed、

    您能给我提供完整的寄存器转储吗? 发生这种情况时、输入电压、电池电压和系统电压是多少?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    我们使用的是具有默认充电参数的电池充电器、我没有寄存器访问权限。 在我的原理图中是否存在任何问题、我在上面的原理图中将 CE/引脚接地、并且电池未充电。 STAT LED 未显示任何故障。  

    默认充电条件下、寄存器访问是强制性的。

    谢谢你

    此致、

    Muhammed Rafi C K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed

    为了查看充电器的状态、我需要查看 I2C 寄存器。 此外、我需要请求的引脚电压。 寄存器访问对于操作不是强制性的、但对调试很有帮助。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果可以使用 EV2400和 BQSTUDIO 软件访问 BQ24292i 寄存器、我已经为其他一些应用开发了此 EV2400。

    此致、

    Muhammed Rafi C K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Muhammed ,

    遗憾的是、该器件使用 HPA172与 GUI 进行连接。 如果您连接了正确的 SDA、SCL 和 GND 线、则可能会起作用、但我尚未验证。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我使用了 EV2400并将充电器 PCB 的 SDA、SCL 和接地 I2C 引 脚连接到 EV2400的 SDA、SCL 和接地 I2C 引脚、但 BQ2419X EVM 软件 不工作。 当通过上述连接连接连接 EV2400后 、BQ2419X EVM 软件中未连接 USB 桥接器。

    此致、

    Muhammed Rafi C K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Muhammed、

    EV2400看起来不适用于此 GUI。 请使用规定 的 HPA172 与器件连接。

    此致、

    Mike Emanuel