请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27762 大家好、
LM27762可以输出正负电压。 我想确保正电压 和负电压能够同时输出250mA 电流?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
感谢您的参与。 正电压和负电压均可输出高达250mA 的电流。 请确保器件输入电流低于500mA、以避免电流限制。
谢谢、
此致、
莫赫丁。