请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63036 您好!
在第8.2.21节中、IPEAK 的公式包括 ISW_MAX 因子。 在其下方、显示"ISW_MAX =最大平均输入电流(图6)"。 图6是效率图、这应该是图2吗? 图2是最大平均输入电流限制与输入电压间的关系。
谢谢、
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在第8.2.21节中、IPEAK 的公式包括 ISW_MAX 因子。 在其下方、显示"ISW_MAX =最大平均输入电流(图6)"。 图6是效率图、这应该是图2吗? 图2是最大平均输入电流限制与输入电压间的关系。
谢谢、
Michael