This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:TLV70033的反馈电阻值是多少

Guru**** 2511915 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845419/tlv700-what-is-the-feedback-resistor-value-of-tlv70033

器件型号:TLV700

您好、专家、

请参阅下面的原理图。 我们在输入和输出之间放置一个二极管、以加快输出电容器在断电期间的放电速度。 但是、输出电压未调节为3.3V。 它缓慢上升、最终接近于输入电压。 然后、我们将二极管替换为电阻器。 当电阻值小于2M 欧姆时、输出电压不正确。 您能帮助理解这背后的原因吗? 您能告诉我们内部的反馈电阻器值吗? 谢谢。

此致、

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    您是指仿真还是硬件测量?

    您能否确认二极管安装正确?
    输出电压最终接近输入电压这一事实向我表明、阳极可以连接到 Vin、阴极可以连接到 Vout。

    原理图中的器件是固定输出电压3.3V
    没有用于更改设定点的反馈引脚或调节引脚。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的快速响应。

    硬件测量。 二极管安装正确。

    是的、它是3.3V 固定输出。 我们希望了解内部反馈。 如果您希望在3.3V 电压下进行调节、则应该具有反馈电阻器。

    此致、

    杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    反馈电阻器都位于该线性稳压器的 IC 内部。
    对于可调节线性稳压器、您不需要在输出和输入之间连接反馈电阻器。

    如果该稳压器是可调的、则您可以将反馈电阻器从输出端连接到"反馈"(FB)引脚或"调整"(ADJ)引脚。
    其他一些公司具有此引脚的其他名称。

    以下应用手册显示了一些有关设定点电阻器、它们如何连接到内部运算放大器以及 LDO 的基本电路的良好示意图。

    www.ti.com/.../snva558.pdf

    TLV700不需要外部反馈电阻器、因为它们都在 IC 内部。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    我只想知道电阻器值。 在数据表中找不到它。

    谢谢、

    杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    该信息通常不会发布、客户通常不需要这些信息。

    根据您的问题、似乎不需要这些信息。

    我看不到 LDO 设计中损坏了什么。
    如果您在输出端和输入端之间连接一个电阻器、我会期望您收到的结果。
    我在上面的原理图中看到了两个不同的接地符号-请确认应用中接地的连接、并且一侧与另一侧不悬空。

    您可以尝试删除从输出到输入(二极管、电阻器、其他电路)的任何反馈。
    如果这不会改善 LDO 的运行、请提供输入电压、使能电压和输出电压的示波器图。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    通常、输入和输出之间不应存在任何电阻器或二极管。 这里的二极管用于缩短断电时间。 存储在输出电容器上的能量可通过二极管放电。 但是、添加二极管会将输出电压调节到错误的值。 您能帮助我们理解这一点吗? 二极管如何影响输出电压?

    此致、

    杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    如果二极管安装正确、则不应存在您描述的效果。

    您能否共享二极管的制造器件型号?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    另一个问题是您观察到的温度。
    这是您在环境温度下看到的吗?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    由于这是一个星期,没有答复,我们认为这一问题已经得到解决。  如果情况并非如此,请随时答复。

    谢谢、

    斯蒂芬