This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:TPS55010在无负载时发热

Guru**** 2506735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851778/tps55010-tps55010-heat-up-when-there-is-no-load

器件型号:TPS55010

尊敬的 TI 团队:
  我的客户将 TPS55010用于5V 至5V 隔离应用、他们发现 TPS55010在无负载时发热、请帮助检查问题是什么? 谢谢!

   是因为 IC 热焊盘未连接到55010的接地引脚、顶层的接地太小?

  谢谢!

 此致!

 Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    如数据表中所示(第11.1节)、IC 的 GND 引脚 应直接连接到散热焊盘、然后从散热焊盘 连接到 接地层的多个过孔、以有效地散热器件。 请参考  下图。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    如果您没有任何其他查询、我将关闭此主题。 您可以通过发布问题来重新打开主题帖。

    此致、

    Excel