This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2775-Q1:LM2775-Q1的温度范围和功耗

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2775-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809820/webench-tools-lm2775-q1-temperature-range-and-power-dissipation-of-lm2775-q1

器件型号:LM2775-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

两个问题:  

从数据表中可以看出、Tj 温度范围似乎仅高达125C、但对于 Q1器件、温度范围始终为150C、请仔细检查。  

2.对于3.3V 输入电压、5V 输出电压、10mAIout 的功率耗散、从数据表中的公式可以看出、器件的功率损耗应仅为~35mW。  

但从 webench 可以看出、效率为~60%时的功耗为235mW、这似乎不能相互匹配。  请仔细检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    要回答您的第一个问题: LM2775-Q1是用于 Q 级的改型器件、其最大 Tj 为125C。   我们所有的新 Q 级器件都具有 Tj=150C。

    关于第二个问题: 您能否向我展示如何通过计算获得50mW?  我现在实际上在出差。  您可以通过电子邮件联系我、因为 e2e 的响应可能会延迟。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    问题是否已解决?  现在、让我关闭此主题、但您可以通过添加新帖子重新打开。  这已经是两周没有活动了。

    谢谢、

    Youhao