This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 REG1 REG2、无输出

Guru**** 2463050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172598/bq76952-bq76952-reg1-reg2-no-output

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: EV2400

你(们)好

我有一个查询需要您的帮助。 使用 BQ76952进行设计、连接 EV2400时、它可以正常通信。

拆下 EV2400 REG1和 REG2 NO OUTPUT (无输出)。

附上了原理图供您参考。

 

 正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    在原理图中、REG1似乎由 EV2400连接器提供。 REG1和 REG2默认不启用、因此在连接 EV2400时、需要对 REG0配置和 REG12配置寄存器进行编程。 在断开 EV2400之前、是否正确配置了这些器件?

    此致、

    Matt