请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25176M 大家好、
我的客户正在寻找用于 LiFePO4电池的线性电池充电器器件、并参考以下所需规格。 如果有任何设备、请告知。
所需参数:
输入源:USB_5V 和太阳能;USB 输入:5V/1A~2A、太阳能输入:3~5.5V/0~250mA。
2.线性电池充电器。
没有 I2C/PMBus 功能、硬件控制就更好了。
需要 NTC 引脚。
充电器电流可以支持0.1~2A 的情况更好。
5.LiFePO4电池 x 1件的 Vout 可支持3.6V 电压。
6.工作温度范围(°C):-40~125 º C