This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84250:用于热仿真的器件材料

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811954/tps84250-device-material-for-thermal-simulation

器件型号:TPS84250
大家好

、我们在其中一个设计中使用了 TI 直流/直流稳压器(TPS84250)。要进行热仿真、需要以下信息:
器件材料
2.密度
3.特定热量
熔化温度
电阻率
6.导热

性请您向我们分享这些信息,以便我们继续进行设计。

谢谢! 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来看看这一点、看看我们是否有这方面的一些信息。 当我获得一些更多信息时、我将返回给您。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirbhay、您好!

    由于电源模块不是一种材料/黑盒、因此您需要有关 IC 和电感器的内部结构、布线、BOM、功率耗散等的更多详细信息、以获得精确的热模型。 遗憾的是、这是无法讨论的专有信息。

    我只能向您提供数据表第4.5节中详细介绍的热性能信息。 如果您有任何具体的应用问题、请随时咨询。

    此致、

    Jimmy