This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请帮助推荐电压转换芯片、DC12V 输入、DC5V 输出、负载电流50A

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23, TPS40322, TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813086/please-help-recommend-a-voltage-conversion-chip-dc12v-input-dc5v-output-load-current-50a

主题中讨论的其他器件:TPS546C23TPS40322TPS40422

降级器、

请帮助推荐电压转换芯片、DC12V 输入、DC5V 输出、负载电流50A。

非常感谢。

埃尔萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elsa、

    您可以考虑2个 TPS546C23 35A 可堆叠转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的建议。

    但为什么不推荐使用 TPS40322 -双路输出或两相同步降压控制器、或 TPS40422 -具有 PMBus 的双路输出或多相同步降压控制器? 两个 IQ 是不同的、哪一个更好?

    如果我们考虑2个 TPS546C23 35 A 可堆叠转换器、如何连接两个 IC?

    再次感谢。

    BRS

    Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elsa、

    是的、还有其他可能的解决方案、包括这两个控制器。  TPS40422与 TPS40322之间的基本区别在于 TPS40422支持 PMBus。  TPS546C23还具有 PMBus。  TPS546C23的数据表在第7.3.1节中包含有关双相操作的信息。  还有一个两相 EVM。  请参阅此处的用户指南: www.ti.com/.../SLUUBH5