This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:如果 VCCDIS 保持悬空、同时通过二极管耦合到 VCC 引脚的外部供电偏置电压为12V、会产生什么风险?

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812818/lm5119-what-risks-will-arise-if-the-vccdis-is-left-floating-meanwhile-the-externally-supplied-bias-which-is-coupled-to-the-vcc-pins-through-a-diode-is-12v

器件型号:LM5119

 如果 VCCDIS 保持悬空、同时通过二极管耦合到 VCC 引脚的外部供电偏置电压为12V、会产生什么风险?

此外、您能否帮助提供 VCC 的内部电源原理图?

此致~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果 VCCDIS 悬空(由内部500k 电阻下拉)、并且 VCC 引脚通过二极管由外部12V 电压充电、则 VCC 引脚电压将覆盖内部 LDO 电压。  

    由于我们没有在这种情况下完全测试器件、我不确定是否存在任何风险。  

    为了安全起见,我建议避免这种情况。  

    数据表第12页提供了内部电路的简化图。 抱歉、我们无法提供详细的电路。  

    谢谢