This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:BQ24259:在 USB 源码插件期间体验更大的 VBUS 变化

Guru**** 2504175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808189/bq24259-bq24259-experience-larger-vbus-variation-during-usb-source-plugin

器件型号:BQ24259

我希望更好地了解该产品。  
与无插件相比、在 USB 源插入期间、VBUS 发生了更大的变化。  
[这是在连接电池的情况下]
[这是在 VBUS 连接到也会灌入电流的负载时进行的]

您能帮助我解释一下为什么会这样?

例如、如果我要使用连接到 VBUS 的同一负载来执行重复测试、那么在插入 USB 电源期间、我会遇到比无的更大变化。

这是我的案例号:CS0033866


谢谢、
弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    很抱歉、但我 不理解您的问题。  您是否说连接到充电器 VBUS 引脚时 USB 电源电压下降?  当使用连接到 VBUS 的输入源为电池充电时、充电器会将电流上拉至其输入电流限制设置。  启动时的输入电流由 PSEL 引脚设置、但使用 ILIM 引脚电阻器进行钳位。  如果充电器从电源拉取的电流过大、则电源电压可能会崩溃。   此时、充电器的 VINDPM 环路激活并防止电荷拉出更多电流、从而有效地将充电器的输入电压调节至 VINDPM 阈值。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    由于我一周内没有听到您的声音、我将关闭此主题。

    此致、

    Jeff