This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:如何设置 VCCDIS 引脚和 DEMB 引脚?

Guru**** 2511925 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812149/lm5119-how-to-set-vccdis-pin-and-demb-pin

器件型号:LM5119

你(们)好  

在客户侧使用 LM5119交错降压、输出为12V。 因此客户希望在启动时使用内部 VCC 稳压器、在12V 稳定后、12V 用于提供 VCC 电源。

在 LM5119 EVM 上、插入了一个从输出到 VCC 的二极管。 客户想要了解如何设置 VCCDIS 引脚(引脚8)?

不 需要二极管仿真模式、所以客户需要将 DEMB 连接到 VCC2。 在 EVM 上、这是一个电阻器 R16、但未显示值。

客户是否需要该电阻器或直接连接到 VCC2? 如果需要 R16、建议的值是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    1. VCCDIS 应连接到电阻分压器、如 EVM 原理图中的 R35、R36、C45。  

    当 Vout 高于特定值(例如10V)时、VCCDIS 引脚电压高于1.25V、并且内部 VCC 稳压器被禁用。  

    当 VCCDIS 引脚电压低于1.25V 时、启用内部 VCC 稳压器。  

    如果 不需要二极管仿真模式、可将 DEMB 引脚直接或通过一个0欧姆电阻器连接到 VCC。  

    谢谢