This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:分流测量不正确

Guru**** 2506305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811615/tps40422-incorrect-shunt-measurement

器件型号:TPS40422
您好! 

在本例中、我们使用分流器(电阻器)测量电流。 随着电路板温度的变化、我们几乎看不到对 TPS40422测量的影响。 而该部件的功耗增加了40%。 TPS40422配置正确。 另一方面、如果我们在该部件上施加电阻负载、我们会看到影响。 我觉得我们无法测量信号的动态部分。 我们在两相同步降压控制器中使用 TPS40422。 连接后,您将在分流电阻器 R2914处找到两个信号读数。测量通过电阻器 R2914进行:





您是否了解​​问题的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:  

    TPS40422具有用于电流感应的内部温度补偿、因为它通常使用 DCR 感应电路、而不是感应电阻器。  

    很抱歉、我不是很明白这个问题。 您是否意味着电路板温度升高时电流测量不准确?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    是的、当电路板上升时、电流不是真的。 例如、TPS40422在25°C 时测量的电流为5000mA、在80°C 时测量的电流为5500mA。 根据我自己的测量值、我在80°C 时期望7000mA (此测量值为真)。 我已经测试了一个电阻负载(在 R2914之后、在 PU_V_CORE 和接地之间)、并且我看到对温度范围的同样影响(25°C 时为+1000mA、 85°C 时为+1000mA)。 我的印象是、芯片到达时并未测量信号的整个频谱。

    您的芯片设计为使用感应电阻器、请参阅图11。 使用 TPS40422数据表中的感测电阻进行电流感测=>

    在线圈的 DCR 电阻器上使用感应电阻器有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:  

    TPS40422具有用于 DCR 感应的温度补偿、因为电感器 DCR 随着温度升高而增加。  

    但是、感应电阻器不需要温度补偿、因为感应电阻器值不会随温度变化。  

    因此、如果使用感应电阻器、高温下的电流读数将低于实际电流。  

    遗憾的是、无法禁用温度补偿。 您可以更改为 DCR 感应或忽略不准确的电流读数。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、钱

    我认为在数据表中解释这一点很有趣。 您是否已计算电流补偿(或以%表示的曲线)?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:  

    电流读数的计算公式为:VCS/(IOUT_CAL_GAIN*Tcompensation)

    VCS 是 CSP 和 CSN 之间的电压。

    Tcompensation=1+(T-25)*0.0039是温度补偿。 T 是温度读数、0.0039是铜温度系数。

    IOUT_CAL_GAIN 由 PMBus 设置、它应等于 DCR 值或感应电阻器值。  

    谢谢