This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61241:VGS=VOUT

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811700/tps61241-vgs-vout

器件型号:TPS61241

您好、E2E、

我发现电流限制测试条件为 VOUT= VGS = 5V

VGS 是否意味着 IC 的 PMOS? 但是、如果 VGS=5V、则 PMOS 根本无法工作。

VGS=VOUT=5.0V 电压的含义是什么?

一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    我必须与我们的测试工程师确认。  

    从我的角度来看、电流源连接到 L 和 Vout、始终传导高侧 MOSFET。 一旦触发电流限制、内部的一个位将被拉高。