This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:未连接电池时启用部件

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811651/bq25120a-enabling-part-while-battery-is-not-connected

器件型号:BQ25120A

您好!

是否有办法识别 BQ25120A 已启用但电池未连接的情况? 如果完成此操作、BQ25120A 会报告"充电完成"。 是否有一个寄存器可用于确认即使器件报告"充电完成"也没有连接电池?

Rgds、

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juha、

    这是因为电池上的电容器正在充电/重新充电。 最好的方法是通过 I2C 禁用充电器或升高/CD 引脚并检查 BUVLO 故障。  

    这将表示电池不存在。 您也可以使用 VBMON、但读取 BUVLO 故障更容易。  

    此致、

    Gautham