请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A16A-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS7A16-Q1
TPS7A16-Q1和 TPS7A16A-Q1有何区别?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS7A16-Q1和 TPS7A16A-Q1有何区别?
尊敬的 Meng:
TPS7A16-Q1在 EN 压摆率高于1.5V/us 的应用中可能会遇到问题(请注意、我们建议的 EN 最大压摆率为1.5V/us)、这种情况很少见。 TPS7A16A-Q1不易受到 Ven 压摆率的影响;但是、我们仍然建议 EN 压摆率小于1.5V/us。
非常尊重、
Ryan