This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:如何提高 LM5066I 电源监控精度

Guru**** 2507495 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810670/lm5066i-how-to-improve-lm5066i-power-monitoring-accuracy

器件型号:LM5066I

尊敬的 TI 专家:

我们正在考虑将 LM5066I 用于48V 热插拔和 I/V/P 监控。 根据数据表、LM5066I 在(ILIM=28mV)下可实现+/-2.5%的精度。

我是否可以询问是否考虑了传感器电阻器的容差? 是否有曲线显示不同负载下的电源监控精度? 在50%~100%负载下、是否有任何方法可将电源监控精度提高至+/-2%?

期待您的反馈。

多拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dora、

    感谢您的支持!

    精度不考虑感应电阻器的容差。 正如您在数据表的第9页中看到的、 我们在三个点提供了有关电源监控精度的数据。 22mV 时为+/-2.5%、  5mV 时为+/-6.5%、  44mV 时为+/-4.5%。 遗憾的是、我们没有在外部进行改进的灵活性。 另一个选项是查找 INA 器件来监控电压/电流/功率参数。  

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的及时反馈。  

    您是否具有可支持54V (36V~56V)应用的建议 INA 器件型号? 总功率为1800W。(36V 时为50A)

    总体电源监控准确度:+/- 2%。

    多拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dora、

    您能否在放大器 E2E 论坛中发布申请。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rakesh。 我将关闭此项并发布另一个。