This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53602-Q1:功耗

Guru**** 2507035 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53602-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782687/lm53602-q1-power-consumption

器件型号:LM53602-Q1

团队、

我们正在努力降低 LM53602-Q1的功耗。 在待机模式下、电流小于1mA @ 3.0V、但在12V 输入上、电流大约为5mA。

这对于电池应用而言非常重要、无法将其降低。 当在仿真器中的电路板上设置所有参数和元件时、它看起来输入上的电流应明显小于1mA。 除了在不连续模式下的脉冲频率高于应与较高功耗保持一致之外、示波器上的开关信号看起来良好。  

输入电压范围为11V 至13.5V、具体取决于电池类型和状态。  当 CPU 处于睡眠模式且 Q4闭合时、+3V3D_CPU 的功耗大约为100uA。 我们已经使用仪器和实验室电源测量了电流。 在正常工作模式下、电流约为500mA、最大值为750mA。 在待机模式下、我们在电源输入侧(电池)测量大约5mA 的电流、而在 +3V3D_CPU 侧、我们仍具有100uA 的电流。

我将通过电子邮件向可以对此提供帮助的人离线分享原理图和布局。

感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bart、

    您可以将原理图发送到 robert.blattner@ti.com。如果 MODE 引脚处于高电平、则5mA 输入空载是预期的值、强制在空载时运行2.1MHz。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在开关之后、有泄漏电流通过导通晶体管的栅极。 我增加了该电阻器的值、现在我们符合预期。

    感谢您的帮助!