请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM3404HV、 TPS92512、 TPS92513大家好、我可以将 LM3404HV 推向多远? 60瓦? 还是设置为最大1A。 如果我有良好的热管理、我可以在1.8A 恒定电流和38V 电压下运行它吗?
此致。
Marcos
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Marcos、
在 EC 表中:
ILIM 电流限制阈值1.2 1.5 1.8 A、因此不建议这样做。
TPS92512、TPS92513、TPS92515A 等其他器件也能实现这一功能
此致、