This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:加热问题

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787988/bq24195-heating-issue

器件型号:BQ24195

大家好!

我在移动电源应用中使用 BQ24195芯片、我不得不注意到、在 PMID 操作期间、电感器会升温至65度左右。

PMID 从4.95V (负载条件)和5V (空载条件)转换的性能

按照数据表原理图、我没有将任何负载连接到 SYS、因为我的微控制器有自己的外部3.3V 稳压器。

由于我之前使用的电感器是 SRP2512-2R2M (峰值电流约为3A)、我觉得饱和电流是电感器升温的原因、因此我已将其更改为评估板上的电感器:IHLP25CZER2R2M01 (8A RMS、14A 峰值)

但是、60度时仍然存在加热问题。

您对我有什么解决此问题的建议吗?

我不确定评估板上的电感器是否达到该温度、因为我没有电感器。

此致!

一名好奇的电气工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件是否已通过散热焊盘正确焊接?

    谢谢、

    宁。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、该器件通过4个大散热焊盘而不是9个进行正确焊接。
    由于热量在电感器上看起来是隔离的、因此 BQ 芯片不会发热。

    尽管由于空间限制、我的布局布线未精确遵循示例布局、但我的电感器距离稍远。 由于我为电感器连接提供了足够的铜宽、我相信铜确实会吸收一些热量、但并非所有热量。

    即使如此、由于工作电流和饱和电流低于建议的电感器 IRMS 电流、我预计热量几乎没有、如果我错了、请纠正我的错误、因为电感器上的功率损耗应该非常小。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wee、

    电感器功率耗散取决于输出电感器规格。 由于只有输出电感器过热、因此最好咨询电感器供应商。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。