This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62177:TPS62177未上电时其他电源 src 对输入/输出的影响?

Guru**** 2505525 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808717/tps62177-effects-of-other-power-src-on-input-outpout-when-tps62177-is-un-powered

器件型号:TPS62177

团队、

用例为:

由于没有 VIN 源、TPS62177断电。
但是、另一个电源为 TPS62177 SW 和 VOS 引脚提供3.3V 电压(请参阅下图中的粉色箭头)。
我假设 SW 输出和 VOS 输入不是失效防护引脚。

-对输入和输出引脚的影响是什么? 并且对输入/输出的影响是否相同?
-它是否会影响长期可靠性?
-在这种情况 下,您有什么建议(如何保护输入/输出引脚、输入/输出引脚可以看到电压的可接受时间等)?
-现有的 TI 参考设计是否具有此用例的保护功能?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种非常具体的情况取决于您的电路。 您可以与我们分享您的原理图吗?

    如果在输入端未施加电压时在输出端提供电压、则可能意味着出现意外行为。 在降压转换器拓扑中、高侧 MOSFET 将通过其体二极管导通、并为系统的输入电容器充电。 如果 EN 引脚直接连接到它、它也可以打开器件。

    TPS62177采用 DCS-Control 拓扑、因此将根据负载调整系统频率。 如果没有任何元件连接到您的输入端、则系统不会强制增加输入端的电压。

    我假设此问题与测试程序有关、我是否正确?

    非常感谢您与我们联系!

    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢您的回答。

    问题与可靠性和随时间推移的故障有关:

    当 外部施加3.3V 电压时、某些 TPS62177 I/O (SW、VOS 等)和内部块是否会随着时间的推移而损坏(以及损坏多少)?
       例如、在这种情况下、高侧 MOSFET 的体二极管是否会损坏?

    如果存在一些风险、您建议如何保护它?

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了保护器件免受意外行为的影响、您可以在输入端添加一个二极管、以防止电流从输出端流向输入端。

    我建议您阅读本应用手册、其中详细介绍了您所面临的主题:

    http://www.ti.com/lit/an/slyt689/slyt689.pdf

    谢谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈。 您对此主题还有其他疑问吗?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian