This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS630250:询问静态电流改进和数据表规格问题

Guru**** 2505585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809346/tps630250-inquire-quiescent-current-improvement-and-datasheet-spec-question

器件型号:TPS630250

您好、先生、

请参阅下面的 SCH、数据表显示 静态电流介于35uA 至70uA 之间、但 实际测量值大约为76uA、您有什么建议可以帮助我们提高 静态电流性能吗?

此外、我是否可以向您了解为什么数据表 P.6图2静态电流与输入电压 间的关系显示最低静态电流低于8uA?  

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    数据表中的静态电流是 IC 仅在不进行开关时消耗的电流。 查看更多详细信息:

    需要对图形进行澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    数据表中的图2具有错误的 y 轴单位。 它应该是 A、而不是 mA。 该图显示了强制 PWM 模式下器件的静态电流。

    以下是 PFM 模式下的静态电流:

    我们将相应地更新数据表。

    对于您的测量、请移除220uF 电容器。 这很可能是一个具有高泄漏电流的钽电容器。

    此致、

    Julian