This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240-Q1:能否将 VOS 引脚保持未连接状态

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61240, TPS62140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809854/tps61240-q1-could-i-leave-vos-pin-unconnected

器件型号:TPS61240-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61240TPS62140

你(们)好

我需要使用 TPS61240获得具有2A 电流能力的3V 至12V 可编程输出电压;

1、为什么 TPS61240的输出电压限制在0.9V~6V 以内?

2、我想用以下方法修整 FB 引脚以调整输出电压、因此我想让 VOS 保持未连接状态、只需使用 FB 引脚。我可以这么做吗? 如果不是、原因是什么?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS61240 Vout L 引脚的最大额定电压为7V、这就是您无法获得12V Vout 的原因。 图中的方法是调整输出电压。

    您能告诉我输入电压范围、负载电流、Vout 范围、以便我可以为您选择合适的器件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉将器件型号设为错误;它是 TPS62140、这是一款降压 IC。  

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 E2E 上发布新主题、然后 TI 的降压转换器专家将回复您。 我将关闭该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您可以关闭它