This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:TLV70033DDCR 有问题

Guru**** 2511915 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809016/tlv700-problem-with-tlv70033ddcr

器件型号:TLV700

大家好、

我的 TLV70033DDCR 有问题:

输入+4.4V

输出应为3.3V

输出电容器100nF

在部分器件中、有良好的稳定输出+3.3V

但在部分器件上、输出大约为+3.8V、而在示波器上、我看到脉冲。

替换输出电容器不能解决问题。

更换 TLV70033DDCR 可解决问题。

请告知此问题的原因。

谢谢、

Shlomi

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    为了帮助我们进行调试、请提供多通道范围热图、其中显示 Vin、Vout、Ven 以及可能的 Iout。  我们尤其希望看到您提到的冲动。

    TLV700等传统线性稳压器不会灌入电流;因此、如果输出电压因瞬态过冲或偏置高于其调节电压、则由负载在调节范围内将输出拉回。  从您的描述中、您可能会看到 LDO 对脉冲的瞬态响应。  如果您的负载电流足够轻、则在下一次脉冲发生之前、输出电容器可能不会放电回稳压状态。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我不知道哪一项越高越好。

    此模式下的输出电流约为3-50mA。 够了吗?

    我只能捕获输出静态电流。

    连接 USB 电缆时出现电压。 输入端为+4.4V。 这是输出。

    蓝线为零。

    对于之前的批次、一切都很好。

    在这一批100nF 电容器的情况下、问题始终会发生

    极少1uF

    三个器件上的4.7uF 电容不会发生、但仍在调查中。

    谢谢、

    Shlomi

    e2e.ti.com/.../TLV700.docx

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    根据您的描述、TLV700似乎在您的应用中不稳定。  当您使用0.1uF 电容器时、您不符合补偿 LDO 所需的最小有效电容。  当您增加输出电容器的标称值时、您可以充分补偿内部环路、并能够实现稳定的输出。

    请参阅我们的 LDO 基础知识博客的第2章、了解有关电容与电容的更多信息:

    http://www.ti.com/lit/ml/slyy151a/slyy151a.pdf

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意、但对于1uF、我面临同样的问题。 很少、但无论如何。 只有4.7 μ F 的电容看起来稳定、这很奇怪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    您将需要研究所选电容器在您的应用条件下的降额情况。  仅仅是因为电容器的状态为1uF 并不意味着您的用例下将有1uF 的电容。  您关于增大电容值并减小和解决问题的陈述表明您的特定应用需要更高的电容值。  这是由于您所选的电容器如何降额以及您在第一篇文章中提到的脉冲的瞬态响应。

    遗憾的是、如果没有示波器显示您的第一个帖子中提到的冲动、我们将无法进一步帮助您进行调试。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 LDO 的输入为连接器 USB +5V。 当我连接电缆时、有许多尖峰、我无法捕获。

    现在、当使用4.7 μ F 电容时、它可以正常工作。

    但奇怪的是、以前的批次即使在100nF 下也能正常工作、而没有任何变化的新批次则需要4.7uF。