This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:最大输出电流

Guru**** 2506005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809442/tps92518-max-output-current

器件型号:TPS92518

您好、先生、

有8A LED 驱动器要求。另一个 LED 灯串是4A。

我是否知道 TPS92518是否支持此规格?

输入电压12V,

并行1为 1*8和2.3Vf   

并行2为1*4和2.3Vf

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    如果设计正确、它应该能够做到这一点。  由于它不是同步的、因此续流二极管的尺寸必须根据 LED 电流和续流二极管占空比而定、在本设计中、这看起来相当高。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    非同步续流二极管是一个问题。

    非常感谢您的回复~