This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:故障分析

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785425/tps54360b-fault-analysis

器件型号:TPS54360B
主题中讨论的其他器件:TPS54360

故障分析:都属于同一现象、即 CAN 芯片烧毁和内核板 DDR 烧毁。 根据我们之前在研发方面的经验、分析结果是背板上的电源芯片 TPS54360在热插拔条件下具有高于5V 的有机输出电压、从而烧毁 CAN 芯片。 核心板和其他器件(建议您的公司使用或使用热插拔电源芯片)。 首先、下图是对 TI 的建议:

由于您的设计、电源芯片的 EN 引脚没有下拉电阻。 在启动期间、当输入电压上升至3.3V (齐纳二极管额定值)时、Ven=Vin。 电源芯片 EN 的电压为1.2V、这意味着电源芯片将在输入电压大于1.2V 时启动、这与电源芯片的设计状态存在严重偏差(默认状态为输入电压大于4.3V、芯片将仅启动。 该值只允许升高)。 如果插头和插座接触不良、输入电压 Vin 会经常波动、电源芯片将不会正常启动(在低于4.3V 的条件下)、并且芯片中的逻辑控制电路状态将不会正常复位、 如果插头和插座接触不良、输入电压将经常波动。 有可能导致内置 MOS 管异常导通、电源电路的输出将明显高于5V 甚至等于 Vin 的输入电压。 EN 引脚的电流约为1.2uA、因此如果没有下拉电阻、Ven 几乎等于 Vin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user1932012、

    您的原理图和波形无法发布。 如果您无法让他们发布,请通过 robert.blattner@ti.com 将他们发送给我

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robert:
    有什么反馈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已将此主题脱机、现在正在使用电子邮件。

    此致、Robert