This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27402:最短导通时间

Guru**** 2506375 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808899/lm27402-minimum-on-time

器件型号:LM27402

大家好、

我有一位客户希望使用 LM27402在1MHz 下生成20V 至0.72V 降压转换器开关。 我在数据表中看到了最大占空比和最短关断时间、但没有最小导通时间规格。  

是否可以在此应用中使用 LM27402?

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是对的、我会谨慎地以1MHz 运行此器件。  

    当我尝试使用 webench 要求我生成设计时、工作频率约为600kHz。  

    您是否知道您要设计的负载电流是多少? 也许我们可以找到另一个更合适的器件

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    数据表显示它能够以1MHz 的频率进行切换。 您认为这可能只是 webench 模型的问题吗?

    该转换器的最短导通时间是多少?

    如果我们使用不同的器件、则需要进行频率同步、并且能够以1MHz 的频率进行切换。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    50ns:最短导通时间

    如果您有一个工作频率尽可能低的低占空比斗杆。

    此致、

    Mathew