This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:上电期间的 TPS62130 FB 引脚电压

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809389/tps62130-tps62130-fb-pin-voltage-during-power-on

器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件: TPS62135

 当 EN 引脚 在上电期间为低电平时、 TPS62130 FB 引脚电压 和 SW 引脚电压是多少?  在我的设计中 、在 FB 引脚和 GND 之间使用数字电位计。    数字电位器需要加电序列。  当 EN 引脚 在上电期间为低电平时、 我需要 TPS62130 FB 引脚电压= 0V 且 SW 引脚电压= 0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    当器件关断时、高侧 FET 断开、输出为高阻抗。  FB 上的任何负载和分压器都将对输出电压进行放电。

    此外、了解更小、更新、更精确的 TPS62135。  这个具有输出放电特性、这使得输出电压变为0V 的速度快得多。