This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54233:以1.5A 负载启动、但输出电压仅约为2V

Guru**** 2507705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807440/tps54233-started-with-a-load-of-1-5a-but-the-output-voltage-is-only-about-2v

器件型号:TPS54233

嗨、伙计;


       我有问题;从1.5A 负载开始、但输出电压仅为2V;您能告诉我问题是什么;谢谢!


完成了以下测试:


1.它可以在轻负载下正常启动,并可在加电时负载增加到1.5A 时正常工作;

2.在供电后,空载和负载1.5A 之间的切换可以正常工作;

3如果用良好的 IC 替换有缺陷的电路板、它可以正常工作、不必要的现象将消失;再次替换不需要的 IC、现象出现;坏 IC 和良好 IC 的阻抗几乎相同。

4.测试有缺陷板的波形;工作频率:300kHz/8、VSEN < 0.2V;符合规范中所述的过流保护特性;现在怀疑可能处于启动状态、IC 溢出保护现象

原理图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我看不到原理图、请您再次上传?此外、请分享布局和波形。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    _Hi   

     添加 了原理图

     添加 _

    波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../schematic-diagram-and--waveform.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说过、如果您用一个好的 IC 更换了 IC、就没有问题了、对吧? IC 可能会损坏。  

    C16和 C18的值相同、这将导致 不稳定、您可以使用 Webench 进行仿真并优化 R38、 C16、C18的值。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

        仅以1.5A 负载启动,输出异常。 如果已通电、请在空载和负载之间切换、

    可以正常工作;坏 IC 的阻抗与好 IC 相同;我尝试更改 C18,坏现象相同;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请您分享布局吗? 如果布局不好、则电路板无法支持大负载电流。

    请尝试将 C16增大到2.2nF、以检查是否有任何改进。

    L3是一个磁珠、对吧? 为什么在此处添加磁珠? 是否用于降低 SW 的尖峰电压?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    虽然不良 IC 和良好 IC 的阻抗相同、但如果良好 IC 没有问题、则表示不良 IC 有问题、例如内部逻辑电路或 MOSFET。 如果 MOSFET 的 Rdson 不正确、则 OCP 可能会错误触发。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我将根据您的建议进行测试;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    •   当输出短路时、为什么仍然存在电流3A? 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的意思是、当输出短路时、输出电流为3A、对吧? 您是如何使输出短路的?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     是; 输出 正极 和负极短路连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您使用的电缆的阻抗太大。  

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 您好:

       最后、我们确认缺陷是由电感引起的。 谢谢你