This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:TPS61170不起作用#39;t。

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786262/tps61170-tps61170-doesn-t-work

器件型号:TPS61170

您好!

我的 TPS61170设计有问题。 首先、它没有将电压升压到12V。 我更换了二极管、现在升压了、但没有正确的方法。 它提供10V 输出、而不是12V 输出。 二极管压降为10V - Vin! 我不明白为什么。 例如、我施加8V 电压、然后在二极管上获得2V 电压。 如果我施加7V 电压、则二极管两端的电压为3V。 我更换了 IC、它也在做同样的事情。 请帮帮我!

我将 CTRL 引脚连接到 VIN。

谢谢你。

Emilija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    上侧电阻值错误。 它应该是87.6k Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Helen:

    是的、很抱歉我混淆了设计。 我打算为该设计提供10V 的电压、因此它是正确的。

    二极管压降会怎么样? 二极管上的 Vout-Vin 压降是否正常?

    谢谢你。

    此致、
    Emilija
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Helen:

    我测试了该设计、仅获得77%的效率、而不是85%的仿真效率。
    我使用了3.5V 输入电压、在0.1A 时获得10V 输出电压。
    我使用具有123mohms 低直流电阻的 SRN5040TA-220m 电感器。 该仿真使用具有660 m Ω 电阻的 SDR0302-220ML。
    我使用具有类似0.39V 压降的 MBR0530T1G 肖特基二极管。
    您是否有什么想法、为什么效率会更低?

    谢谢你。

    此致、
    Emilija
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emilija、
    1.您可以共享布局吗?
    2.您能否测量 VIN、VOUT 波形以检查 IC 是否稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您如何测量效率? 您是否测量了电路板上的 Vin 和 Vout?  因为如果输入走线很长、电缆上会出现压降、从而导致低效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    请参阅随附的布局。 我将在下周测量波形、因为我无法使用示波器。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    我测量了电源的 Vin 和电路板上的 Vout。 我使用同一万用表测量输入和输出电流。 我发现我使用了一个电阻器来模拟低功耗负载。 它变得很热、电阻略有下降。 我订购了具有正确额定功率的新电阻器、因此我可以正确测试它。 同时、我还能做些什么吗?

    谢谢你。
    此致、
    Emilija
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emilija、

    感谢您的更新! 请在获取新负载后的下一次在电路板上测量 Vin。