This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:最小电流

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787530/bq24172-minimum-current

器件型号:BQ24172

您好!

 BQ24172的最小电流是多少?

(我需要80mA 的最小电流)。

从数据表中的图形可以看出、电流似乎为0.5A。  

但是、我确信电流可能会更低(当然效率会很低...)

如果我无法获得80mA 电流、请建议切换(非线性)电池充电器提供此类电流。

此致、

Arkadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arkadi、

    正如数据表第7页的 Kxxx 规格所示、电流调节精度是外部感应电阻器(RSR)两端电压的函数、因此理论上、如果您增加 RSR 电阻器、则可以在数据表规格内实现调节精度。 但是、如果 Icharge = 80mA、则 RSR 需要为50m Ω 或更大、以实现 Vsrn-SRP = 4mV。 除非您将 RSR 电阻器增大、否则终端精度会受到影响。 TI 尚未使用较大的 RSR 电阻器测试此 IC、但从理论上讲、该器件应该正常工作。 此外、使用典型电感值时、开关充电器将以 DCM 模式运行、从而产生较大的输出纹波、这也会降低精度。 如果您使用设计电子表格、则可以优化电感器和输出电容器、使充电器在低电流条件下以 CCM 模式运行。

    TI 没有为低至 Icharge = 80mA 的电流实现最佳精度而设计的开关充电器。 选择一个具有外部 RSR 电阻器的电阻器是最佳选择。

    此致、
    Jeff。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    非常感谢您的详细回答!
    您‘d了一个“电子表格”来优化电感器,我在哪里可以找到它?

    此致、
    Arkadi