This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B:关于 TPS54560B 问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807486/tps54560b-about-tps54560b-question

器件型号:TPS54560B

您好、先生、

我对主题7.3.4感到困惑

我是否可以知道 SW 引脚到 GND 之间的内部 MOSFET 和二极管的功能?

此 IC 能否完全导通100%占空比? 或99%

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    该 IC 始终无法以100%的占空比运行、因为需要对引导电容器进行再充电。

    如果 BOOT - SW 电压大于2.1V、则该器件可以持续打开高侧 FET。
    如果 BOOT - SW 电压低于2.1V、则高侧 FET 将关断、内部低侧 FET 将导通、以使 PH 节点接近0、并按此方式为 BOOT 电容器充电。

    因此、内部 MOSFET 和二极管的功能是在 BOOT-SW 电压低于2.1V 时为自举电容器提供充电路径

    谢谢、我希望这能消除混乱

    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arief、
    您的所有解释都非常清楚。 非常感谢!