This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:TPS82084/85最大负载电容

Guru**** 2506285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782761/tps82084-tps82084-85-maximum-load-capcitor

器件型号:TPS82084

你好。

在数据表中、有一段关于输出电容器的内容、其中说明"不超过150uF"(第11页)。 这包括所有负载电容器吗? 例如、如果我的负载是需要330uF 电容器的 FPGA、我可以使用该器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomo、您好!

    为了更好地帮助您、您能否提供系统的要求? 电压范围、负载。
    FPGA 输入端的这个大电容器是您最关心的吗?
    非常感谢!

    此致、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dorian、您好!
    所需电压为1.0V +/- 3%、最大输出电流为1.6A。我们需要占用的空间非常小、因此我们选择了 TPS82084。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomo、您好!

    我建议您观看 TI 制作的有关此主题的视频:

    www.youtube.com/watch

    如果您有任何疑问、请提问。

    此致、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomo、您好!

    我没有听到您的反馈。
    您是否有任何后续问题?
    否则、我将假定本视频能够回答您的问题。 如果没有,只需在下面发布回复即可。

    谢谢、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dorian。

    很抱歉耽误你的时间。 我观看了视频。 如果我理解得好。 消息是:不要"按原样"接受去耦电容器的 MFG 建议 、而是根据所需的 PDN 阻抗计算所需的实际电容器。 第二次按摩-当输出电容器大于150uF 时、TPS82084将无法正常运行。

    我要说的是,我不理解输出电压瞬态 equations.please 的来源,您能解释一下吗?

     

    谢谢

     

    Shlomo

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomo、您好!

    因为多里安已经离开了几天,所以我要为他加油。

    我很高兴该视频对我有所帮助。 此外、我认为除了 视频之外、这篇文章还可以很好地阅读。

    它介绍了负载瞬态、电压偏差和电容器阻抗之间的相互影响、以及如何根据您的应用要求选择合适的电容器。

    此致、

    Omar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Omar。

    感谢您发表这篇文章。 我读取它。 它增加了更多见解。 最后,我在以色列会见了奥利弗·纳赫鲍尔,我们讨论了所有面临的问题,

    谢谢大家。

    Shlomo Perlshtein