This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:在慢速降压模式(100ac 至0ac)下重新启动输出

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831453/tps7a78-output-re-startup-at-slow-down-mode-100ac-to-0ac

器件型号:TPS7A78

你好

我的客户现在正在评估 TPS7A78EVM。 他们有疑问。

请支持以下问题吗?

客户评论如下、

 我们在 TPS7A78EVM (半桥模式)上进行了慢降测试、无法理解慢降模式下的波形。
因此、我们需要 IC 设计人员的解释。

测试条件
减速:  100V/0.5s
启动电压:AC100V
负载条件:390Ω

我们担心的是、为什么 LDO 输出电压可以在慢降模式下恢复?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukono-San、

    我需要查看 SCIN 和 LDO_IN 的情况以确保正常、但随着交流电压下降、高压电容器无法再提供满负载电流。 如果发生这种情况、SCIN 和 LDO_IN 将下降、从而导致输出关闭。 现在没有负载、LDO_IN 将重新充电、并再次打开 LDO 输出。

    如果发生这种情况、增加 SCIN 中的电容应通过提供额外的保持能量来防止这种情况发生。

    这只是一个可以看到更多细节的猜测。 发生这种情况时、您能否提供显示 SCIN 和 LDO_IN 的波形?