This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:关于 TLV755和 PTLV755之间的差异

Guru**** 2507885 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV755P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863248/tlv755p-about-the-difference-between-tlv755-and-ptlv755

器件型号:TLV755P
主题中讨论的其他器件:TLV755

您好!

我们最初评估了 PTLV755。
但是、未下载预览数据表。
我想检查封装信息以考虑更换 TLV755。
TLV755和 PTLV755引脚分配是否相同、封装尺寸是否相同?
请给我建议。

此致
Yusuke



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、  

    通常情况下、数据表会包含一个名为"命名规则"的部分、用于解释产品的命名。 和 TLV755P 一样。 "P"表示有源输出放电功能。  

    此致、
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason San、

    感谢您的回答。
    我的解释是不够的。

    我想比较 PTLV755P 和 TLV755P。
    我了解 PTLV755是预发布时的样本类型名称。

     PTLV75518PDQNR 和 TLV75518PDQNR  引脚是否兼容?

    此致
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、  

    我确认了预发布材料 PTLV75518PDQNR 与最终材料 TLV75518PDQNR 引脚对引脚兼容。 但是、由于 PTLV75518PDQNR 确实是原型材料、因此我建议将其丢弃并使用最终材料。  

    此致、  
    Jason