This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16010:轻负载和睡眠模式

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863296/lmr16010-light-load-and-sleep-mode

器件型号:LMR16010

大家好、

根据数据表、当 IPEAK < 300mA 时、MOSFET 将被禁用。 还有一个波形、表示 SW 在 Iout =0A 时短时间内断开。 这 是我的问题。

1、当 Iout=23mA 且峰值电流低于300mA 时、是否触发睡眠模式? 由于睡眠模式和高侧 MOSFET 被禁用、Iout 是否达到23mA 或仅停留在0A、如下图所示?

此致、

黄威斯利

电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iout=23mA 时、器件处于低功耗模式。  此器件未完全关断。  当 Iout=23mA 时、波形看起来与您发布的波形类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Frank、

    感谢 您的回复。

         1、n‘t 工作模块和低功耗模式的条件是什么、因为我没有 在数据表中看到有关低功耗模式的任何说明?

    2. 当 Iout?μ A 时器件为何不进入睡眠模式

    此致、

    黄威斯利

    电子邮件: wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 您的另一篇文章中查看我的答案、通常睡眠模式没有精确的电流阈值、谢谢。