This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16010:LMR16010中的睡眠模式和其他器件中的 ECO 模式

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863653/lmr16010-the-sleep-mode-in-lmr16010-and-eco-mode-in-other-devices

器件型号:LMR16010

大家好、

我对 LMR16010中的睡眠模式和其他器件中的 ECO 模式有一些疑问

 在 LMR16010中、其他器件的 ECO 模式与睡眠模式之间有何区别?

2. 根据“了解 ECO-MODETm操作”应用手册,为什么 Eco-mode 阈值输出电流会随 Vin 的变化而变化? 不过、Eco-mode 阈值输出电流由内部元件定义、该元件将 Vcomp 锁定在 ECO 模式。

3. 根据“了解 ECO-MODETm操作”应用手册,ECO-MODE 的波形如下所示。 我不明白为什么 SW 引脚会多次打开和关闭。 我认为、在 ECO 模式下、SW 引脚只需打开一次周期。 您能否解释为什么在 ECO 模式下 SW 引脚会多次打开和关闭?

4.我能解释一下 DCM 模式和睡眠模式之间的区别吗?

  •  该器件在 DCM 模式下以高频率工作、这与正常工作模式相同。
  •  该器件在睡眠模式下以低频率工作、这与正常工作模式不同。

此致

黄威斯利

wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     LMR16010中的睡眠模式可能与其他一些器件类似、但您仍需要查看其数据表。

    由于 一些内部机制、包括 Vin 影响、实际 COMP 引脚钳位电压不是固定的。

    3.它不在其环路上,有时单个脉冲不足以为输出电容器充电。

    4.请记住,这是要说明的事实,而不是解释的理由。

    谢谢。