请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24800 主题中讨论的其他器件:CSD17308Q3
大家好、
对于15A 充电电流、我应该找到哪个 MOS?
由于没有开关问题, 我是否应该 选择 Rdson 最低的开关 ?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
对于15A 充电电流、我应该找到哪个 MOS?
由于没有开关问题, 我是否应该 选择 Rdson 最低的开关 ?
您好、Fred、
我们很快会回来。
谢谢、
Peng
你(们)好
对此采取后续行动
您好、Fred、
是的、由于 BATFET 未进行开关、主要问题是导通损耗、因此 RDSON 是最重要的因素。 在 EVM 上、我们使用 CSD17308Q3、该值约为10m Ω。
Khalid
你(们)哈 立德
这两 个"直通" FET、它不会在正常 适配 器模式下切换、
我还应该寻找最低的 RDS_ON 吗?
没问题。 将其视为 BATFET。