主题中讨论的其他器件:LM5122
您好!
我想从单节 LiFePO 电池(3、6V)获得24V 10A (可选)的输出。
它是否适用于选定的元素? 我将提供电动自行车(这不仅是我想使用单节电池的原因)
或者我应该关注不同的元素吗?
此致
M.M.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
LM5122 (https://www.ti.com/product/LM5122 )可能是一款合适的器件,它具有多相功能。 请告诉我们是否需要进一步的帮助。
此致、
Em
您好!
启动所需的最低电压为4.5V。如果 您的系统中有另一个可用电源轨(例如5V 电源轨)、您可以使用该电源轨为 IC 供电。 否则、使用两个 LM5123的解决方案仍然有效、并且用于负载共享的电路将与本文中介绍的电路类似:
https://www.ti.com/lit/an/snva826/snva826.pdf (图4)。
如果您有其他问题、请告知我们。
此致、
Em