This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952内部的电势电流环路

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173690/bq76952-potential-current-loop-inside-bq76952

器件型号:BQ76952

大家好、

当我们连接 BQ76952和电池组时、我们发现、如果电池按从下到上的顺序连接、即 VSS-VC1-VC2...、则器件内部会有一个潜在的电流环路。 在连接 VC16之前、电流环路使公共总线具有电压。 此外、它将直接为公共总线上挂起的负载供电、并可能导致短路风险

我想 问您三个问题以满足客户要求:

    电势电流环路的原理是什么? 我认为它是由二极管的载流容量决定的。

2.  电势环路的最大电流是多少?

是否可以先连接 VSS-VBAT-VC16、然后连接 VC1-VC2-VC3-VC3...?

提前感谢您的支持。

BRS、

弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

         电势电流环路的原理是什么?
    是否未使用保护 FET? 如果未使用保护 FET 且连接了负载、我认为可能会由于内部电池平衡单元的体二极管而发生这种情况、如 图2-1所示。 《电池平衡的内部平衡应用电路》应用手册。

    2.   电势环路的最大电流是多少?
    可能不是很高。 我想电流大小将受到平衡 FET 的内部体二极管产生的热量的限制。 如果器件通过的电流过大、并且器件超过了其最大绝对温度额定值、则可能会损坏器件。 我还认为电流会受到输入电阻器的某种程度限制。

    我 是否可以先连接 VSS-VBAT-VC16、然后连接 VC1-VC2-VC3-VC3...?
    是的、您应该能够。 该器件支持随机电池连接、请阅读 数据表的第16.3节"随机电池连接支持"。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon