大家好、
当我们连接 BQ76952和电池组时、我们发现、如果电池按从下到上的顺序连接、即 VSS-VC1-VC2...、则器件内部会有一个潜在的电流环路。 在连接 VC16之前、电流环路使公共总线具有电压。 此外、它将直接为公共总线上挂起的负载供电、并可能导致短路风险。
我想 问您三个问题以满足客户要求:
电势电流环路的原理是什么? 我认为它是由二极管的载流容量决定的。
2. 电势环路的最大电流是多少?
我是否可以先连接 VSS-VBAT-VC16、然后连接 VC1-VC2-VC3-VC3...?
提前感谢您的支持。
BRS、
弗朗西斯