请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62903-Q1 请查看原理图并提供总体回顾。
此外、请对以下内容提供意见
- 电感器值
- 电容值
- 类型的电容器
- 是否需要任何其他"不安装"组件?
e2e.ti.com/.../ptps62903_2D00_q1.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请查看原理图并提供总体回顾。
此外、请对以下内容提供意见
ptps62903-q1.pdf 密码 : 1qa@WS
您好、Felix、
-对于电感器、我建议使用1uH、因为选择了2.5MHz 开关频率。
-输入和输出电容器看起来很好。
-此处可使用陶瓷电容器。 电容器的具体额定值将取决于您的设计要求、环境温度和容差。
-对于 EVM、输入使用10uF、X8R、25V 陶瓷电容器。
-您还可以查看 EVM 用户指南 、了解所用器件的完整 BOM。
-如果对输出电压纹波有任何要求、您可以为输入或输出电容器保留一个额外的"不安装"组件。
谢谢、
Joseph