请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 你(们)好
在客户使用 BQ76952进行测试时、他们使用电阻器来模拟16节电池。 测试 COV 保护。
16通道电池仿真器将电池电压从1更改为16、以触发 COV 功能。
序列如下:让第一个电芯触发 COV、 让第一个电芯在接收到恢复条件后恢复
然后触发第二个电池 COV 保护、并让第二个电池在接收到恢复条件 等后恢复
发现多个随机通道延迟中存在错误(保护延迟设置为2s、测量的保护延迟将更大、在当前测试中发现最大保护延迟为3秒)。 如果只测试一个通道、则没有问题。
这是正常现象吗?
谢谢
星号