This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 COV/CUV 延迟时间不正确

Guru**** 2463050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171713/bq76952-bq76952-cov-cuv-delay-time-not-correct

器件型号:BQ76952

你(们)好

在客户使用 BQ76952进行测试时、他们使用电阻器来模拟16节电池。 测试 COV 保护。  

16通道电池仿真器将电池电压从1更改为16、以触发 COV 功能。

 序列如下:让第一个电芯触发 COV、 让第一个电芯在接收到恢复条件后恢复  

然后触发第二个电池 COV 保护、并让第二个电池在接收到恢复条件 等后恢复

发现多个随机通道延迟中存在错误(保护延迟设置为2s、测量的保护延迟将更大、在当前测试中发现最大保护延迟为3秒)。 如果只测试一个通道、则没有问题。

这是正常现象吗?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    不、这听起来不像正常行为。 也许您可以分享更多详细信息、包括电池输入电压的示波器捕获以及 CHG 引脚(触发 COV 时将禁用该引脚)?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    使用正确的固件后,问题得到解决。

    谢谢

    星号