This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:Sifos 测试

Guru**** 2511925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784836/tps2388-sifos-testing

器件型号:TPS2388

您好!

测试 Sifos 时、我们的客户在 Sifos 测试报告中发现了一些错误、但在 MOSFET 侧添加电容器(如下图所示)后、此问题已得到解决。

我是否可以知道根本原因是什么?

客户现在使用了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、

    您能给我发送 sifos 测试报告吗? 通常、它们不需要电容即可通过 sifos 测试。 此外、请确保客户使用最新的 sifos 固件版本进行测试。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    这与问题相同:
    e2e.ti.com/.../708677

    在该讨论主题中、我提到"在 PSE 输出端添加电容器(TPS2388EVM 上为 C3/C4/C5/C6)后、这个问题已经得到解决、为什么这可以解决这个问题? 您能帮您解释一下吗? 谢谢你。" C3/C4/C5/C6是该螺纹中用红色标记的电容 I。

    非常感谢!
    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.T:

    和以前一样、我们的 TPS2388EVM 100%通过了 sifos 测试、并且通过了 EA 认证。 无需这些电容器即可通过 sifos。 Sifos 捕获正确时序并在旧版本中执行测量时存在一些已知问题。 请要求客户将其 sifos 固件更新为最新版本、这些故障应消失。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    我们将再次尝试、非常感谢您!

    C.T.